欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电解磨削-1(电解蚀刻)

  • 2023.06.30 11:13:02
  • 米思米
  • 2212

(1)电解磨削原理


 电解加工是利用电解蚀刻作用从金属表面的所需部分去除材料,而电解磨削则是在电解蚀刻作用的基础上又增加了机械磨削作用。

 通常,当让金属从金属表面电化学溶出时,会生成阻碍溶出进行的阳极生成物,有时金属表面会被钝化而导致完全无法溶出。在电解处理中,为了防止这种现象,是使用不会引起钝化的液体作为电解液,而在电解磨削中,这种钝化膜会被油石的磨粒划伤,然后电解蚀刻作用于因此而形成的新鲜金属表面。

 电解磨削最初是作为电解工具磨床而开发出的技术,但由于该方法的磨削发热以及磨削压力都很小,所以被广泛应用于一般的难磨削材料。

(2)电极砂轮


 被电解磨削去除的材料量可分为机械磨削和电解溶出两部分,但其中的机械磨削量很少,碳素钢等仅为1~2%,硬质合金等为10~16%,大部分是电解溶出所去除。作为电极的砂轮截面如【图1】所示。

电解磨削-1(电解蚀刻)


 砂轮由绝缘磨粒和导电结合剂(主要是金属)组成,适当数量的绝缘磨粒(通常为0.02~0.05mm)突起于导电结合剂表面,从而利用其刮除加工工件表面的不溶性阳极生成物,使新鲜金属表面连续暴露于导电结合剂表面所发生的电解溶出作用。同时,砂轮还决定了加工间隙。

(3)电解磨削装置


 电解磨削装置的示例如【图2】所示。电流按照直流电源正极→加工台面→工件→电解液(加工间隙)→电极砂轮→电刷→负极的顺序流动。电解液是喷在砂轮的正面,利用砂轮旋转产生的离心力提供给加工间隙。

电解磨削-1(电解蚀刻)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities